Sviluppare un indicatore lineare con vincoli
Sviluppare un'interfaccia che consente di modificare il valore corrente, il valore massimo e il valore minimo di una variabile.

NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
ConstrainedLinearGauge.zipPrerequisiti
- Per sviluppare il progetto
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.

Selezionare
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiungere un dispositivo target.
Esegui
Fornire un feedback