Database
Utilizzare oggetti database per definire database interni nel progetto o database esterni.
Tipi di database
FactoryTalk Optix Studio
supporta i seguenti tipi di database.Oggetto | Descrizione |
---|---|
Database interno | Un oggetto che rappresenta un database SQLite interno al progetto a runtime. In genere, è possibile utilizzare un oggetto Database interno per gestire i dati che supportano altri oggetti all'interno di FTOptixApplication .Un database interno non ha limiti di lettura/scrittura.
SUGGERIMENTO:
Un database interno supporta fino a 2000 colonne di tabella.
|
Database ODBC | Un oggetto che rappresenta un database locale o remoto supportato dal protocollo Open Database Connectivity (ODBC). È possibile utilizzare ODBC per eseguire la query o popolare un database remoto gestito con altri sistemi che contengono dati per il progetto. A seconda del criterio di gestione di accesso di un database esterno, tale database esterno può avere limiti di lettura/scrittura. |
Database Influx | Oggetto che rappresenta un database Influx remoto, particolarmente utile per i dati delle serie temporali. In misura limitata, è possibile utilizzare SQL per eseguire la query o popolare un database remoto gestito con altri sistemi che contengono dati per il progetto.
SUGGERIMENTO:
Il parser
FactoryTalk Optix Studio può trasformare solo alcuni comandi SQL in InfluxQL (Influx Query Language). Vedere Limitazioni del database Influx.A seconda del criterio di gestione di accesso di un database esterno, tale database esterno può avere limiti di lettura/scrittura. Per ulteriori informazioni, vedere Creare un database Influx remoto. |
Uso dei database
Oggetto | Interazione con il database |
---|---|
Griglia dati | Eseguire una query su un database per ottenere i dati da visualizzare a runtime.Ad esempio, visualizzare i record di un database di una data specifica in una Griglia dati. |
Lista | |
Combo box | |
Trend | |
Logger dei dati | Scrittura dati |
Logger degli eventi | |
Schema ricetta | Lettura e scrittura di dati |
Fornire un feedback