RemoteVariableSynchronizer.Remove(variables)
In base al sovraccarico, rimuove una variabile o un elenco di variabili dall'oggetto
RemoteVariableSynchronizer
su cui viene richiamato.void public void Remove(IUAVariable variables); void public void Remove(RemoteVariable variables); void public void Remove(IEnumerable<IUAVariable> variables); void public void Remove(IEnumerable<RemoteVariable> variables);
Argomento
- variables(IUAVariable)
- L'oggetto C#IUAVariableda aggiungere nell'oggetto su cui viene richiamato il metodo.
- variables(RemoteVariable)
- L'oggetto C#RemoteVariable, che identifica una cella di un array monodimensionale o multidimensionale da aggiungere nell'oggetto su cui viene richiamato il metodo.
- variables(IEnumerable<IUAVariable>)
- L'elenco diIUAVariableda aggiungere nell'oggetto su cui viene richiamato il metodo.
- variables(IEnumerable<RemoteVariable>)
- L'elenco diRemoteVariableda aggiungere nell'oggetto su cui viene richiamato il metodo.
Esempi
Nell'esempio seguente, una variabile
speed
viene rimossa dall'oggetto variableSynchronizer
.variableSynchronizer.Remove(speed);
Nell'esempio seguente, la variabile indice
10
viene rimossa dall'oggetto variableSynchronizer
all'interno dell'array arrayVariable
.variableSynchronizer.Remove(new RemoteVariable(arrayVariable, 10));
Nell'esempio seguente, la variabile indice
10.5
viene rimossa dall'oggetto variableSynchronizer
all'interno dell'array multidimensionale scalarVariable
.variableSynchronizer.Remove(new RemoteVariable(scalarVariable, new uint[] { 10,5 }));
Fornire un feedback