Creare utenti
Creare un tipo di utente con una proprietà personalizzata che controlla se viene visualizzata o nascosta un'etichetta orologio nell'interfaccia utente.
- Creare un utente:
- InVista progettoespandereSicurezza.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suUtentie selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sull'utente, selezionaree immettereUserPersistentSettings.
- InProprietà, in alto, selezionaree selezionareVariabile.
- Passare il puntatore del mouse sulla variabile, selezionaree immettereShowClock.
- Accanto alla variabile, selezionareInt32e selezionareBoolean.
- Creare un tipo di utente:
- InVista tipi, fare doppio clic suSicurezzae quindi fare doppio clic suUtenti.
- Dal riquadroVista progetto, trascinareUserPersistentSettingsnellaVista tipi.
- Creare una cartella per il nuovo tipo di utente:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suUtentie selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sulla cartella, selezionaree immettereUsersPersistentSettings.
- Aggiungere utenti con impostazioni persistenti:
- InVista progetto, passare il puntatore del mouse suUserPersistentSettings, selezionaree immettereBob.
- TrascinareBobinUsersPersistentSettings.
- InProprietà, impostarePasswordsutest.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartellaUsersPersistentSettingse selezionare .
- Nel riquadroProprietà, impostarePasswordsutest.
- Passare il puntatore del mouse sull'utente, selezionaree immettereJane.
Fornire un feedback