Sviluppare pannelli con indirizzamento relativo degli oggetti
Sviluppare un tipo di pannello con indirizzamento relativo degli oggetti per facilitare la creazione di istanze del pannello.
Esempio di applicazione

NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
RelativeAddressing.zipPrerequisiti
- Per sviluppare il progetto
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.

Selezionare
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiungere un dispositivo target.
Esegui
Fornire un feedback