Animare il menu laterale

  1. Selezionare la forma del menu laterale e in
    Proprietà
    selezionare
    Add
    , quindi selezionare
    Variabile
    .
  2. Rinominare la nuova variabile in
    SideMenuActive
  3. Modificare il tipo di dati della variabile in Booleano.
  4. Selezionare il pulsante e in
    Eventi
    , accanto all'
    Evento MouseClick
    :
    1. Selezionare
      Add
      .
    2. Selezionare
      Comandi
      Comandi per variabili
      Inverti
      .
    3. Scegliere
      Seleziona
      .
  5. In
    Eventi
    , accanto a
    VariableToModify
    , selezionare
    Aggiungi collegamento dinamico
    .
  6. Selezionare
    UI
    MainWindow (type)
    SideMenu
    SideMenuActive
    .
  7. Selezionare il menu laterale e in
    Proprietà
    accanto a
    Margine sinistro
    selezionare
    Aggiungi collegamento dinamico
    .
  8. Nella scheda , accanto a
    Margine sinistro
    :
    1. Selezionare
      Add
      .
    2. Selezionare
      Convertitore condizionale
      .
    3. Impostare
      Valore falso
      su
      -140
    4. Accanto a
      Condizione Collegamento dinamico
      , selezionare
      Aggiungi collegamento dinamico
      .
    5. Selezionare
      UI
      MainWindow (type)
      SideMenu
      SideMenuActive
      .
    6. Selezionare
      OK
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal