Aggiungere una libreria di terze parti al progetto Visual Studio

Aggiungere una libreria .NET di terze parti.
Prerequisiti
Impostare Visual Studio come editor di codice esterno predefinito. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
  1. Per aggiungere una libreria di terze parti al progetto Visual Studio
  2. Copiare l'assembly .NET della libreria nella cartella di progetto
    ProjectFiles/NetSolution
    .
  3. Dalla barra degli strumenti principale, selezionare
    Apri Soluzione .NET
    .
    Viene aperto l'editor di codice esterno predefinito.
    SUGGERIMENTO: Rockwell Automation consiglia di utilizzare
    Visual Studio®
    2022 o
    Visual Studio Code
    come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
  4. Aggiornare il riferimento selezionando l'assembly da 1.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal