Gestore allarmi

Il widget
Gestore allarmi
elenca tutti gli allarmi configurati in un sistema e i relativi stati correnti. Utilizzare questo strumento per monitorare e interagire con gli allarmi sul dispositivo HMI.

Panoramica

Le tabelle allarmi contengono dati campione rappresentativi dei dati che possono essere visualizzati in una tabella allarmi. I dati di esempio inseriscono dati di lunghezza media nelle colonne predefinite della tabella allarmi. I dati di esempio vengono visualizzati per la configurazione della tabella allarmi.
Il Gestore allarmi mostra tutti gli allarmi e per ogni allarme è possibile ottenere maggiori dettagli. Nel riepilogo degli allarmi, a seconda del filtro vengono visualizzati solo gli allarmi attivi e non riconosciuti.
Per impostazione predefinita, l'elenco di Gestore allarmi è ordinato in base al
Nome
dell'allarme.
Il riepilogo degli allarmi mostra gli allarmi correnti che richiedono l'interazione dell'operatore. Il gestore degli allarmi mostra tutti gli allarmi (anche quelli non In allarme) ed è particolarmente utile se si desidera annullare la sospensione, annullare la soppressione o riabilitare gli allarmi che non sono più visualizzati nel riepilogo degli allarmi.
Utilizzare il Gestore allarmi per:
  • Disabilitazione di allarmi;
  • Abilitazione di allarmi;
  • Selezione di allarmi;
  • Sospensione di singole condizioni di allarme;
  • Sospensione dell'intero allarme (tutte le condizioni);
  • Ordinamento e filtro di allarmi;
  • Visualizzazione di allarmi;
  • Visualizzazione di dettagli della condizione di allarme;
  • Visualizzazione della qualità degli allarmi;
  • Annullamento della sospensione delle condizioni di allarme;
  • Annullamento della sospensione degli allarmi;
  • Soppressione;
  • Annullamento della soppressione;
  • Reimpostazione del conteggio degli allarmi;
Il widget
Gestore allarmi
visualizza queste colonne di informazioni:
Colonne della tabella Gestore allarmi
Colonna
Descrizione
Stato
Stato dell'allarme. Sono disponibili i seguenti valori:
  • normale
  • In allarme, riconosciuto, confermato
  • In allarme, riconosciuto, non confermato
  • In allarme, non riconosciuto, non confermato
Confermato
Specifica se l'allarme è confermato o non confermato
Stato di inibizione
Il valore applicato a un allarme che inibisce l'allarme. Quando un allarme ha più stati di inibizione, nella tabella viene visualizzata l'icona dello stato di inibizione più alto. Se non viene visualizzata alcuna icona, l'allarme è di buona qualità e non è disabilitato, soppresso o sospeso.
Durata tempo di sospensione
Visualizza il tempo di sospensione trascorso.
Ora scadenza
Visualizza l'ora in cui l'allarme è scaduto.
Nome
Nome dell'oggetto allarme che ha generato l'evento di allarme.
Variabile sorgente
La variabile monitorata dall'evento.
In
Proprietà
è possibile selezionare le colonne della tabella di riepilogo degli allarmi da visualizzare e disabilitare o nascondere pulsanti specifici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal