Creare un metodo OPC UA
Creare un metodo OPC UA, quindi modificarne il codice in un editor di codice esterno.
Prerequisiti
Impostare l'editor di codice esterno predefinito. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
- Per creare un metodo OPC UA
- Nel riquadroVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suNetLogice selezionare .
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggettoNetLogicDiRuntimecreato e selezionare .Viene aperto l'editor di codice esterno. Il seguente codice viene aggiunto nella NetLogic:[ExportMethod] public void MethodName() { }
- (Opzionale) Rinominare il metodo in C#.
Sviluppare il codice del metodo.
Fornire un feedback