Configurare la modalità di autenticazione

Configurare la modalità di autenticazione

Modificare la modalità predefinita di autenticazione utente per consentire agli utenti locali e agli utenti di dominio di effettuare il login a runtime.
Prerequisiti
Per consentire agli utenti di Active Directory di autenticarsi, eseguire le seguenti operazioni:
  • Ottenere il nome del dominio e l'indirizzo del server di Active Directory.
  • Verificare che il client
    Windows
    sia aggiunto al dominio Active Directory.
Per consentire agli utenti LDAP di eseguire l'autenticazione, ottenere:
  • Indirizzo del server LDAP
  • File del certificato CA Base64 esportato dal server Active Directory o da un computer del dominio
SUGGERIMENTO:
FactoryTalk Optix Studio
non supporta LDAP su SSL (LDAPS).
  1. Per configurare la modalità di autenticazione
  2. In
    Vista progetto
    selezionare il nodo principale.
  3. In
    Proprietà
    espandere
    Autenticazione
    e quindi in
    Modalità di autenticazione
    selezionare un tipo di autenticazione:
    • Solo modello
      . Utenti creati in
      FactoryTalk Optix Studio
      .
    • Solo locale
      . Utenti del computer locale.
    • Solo dominio
      . Utenti di Active Directory e LDAP.
    • Dominio e locale
      . Utenti di computer locale, Active Directory e LDAP.
    • Dominio, locale e modello
      . Gli utenti di Active Directory e LDAP, gli utenti del computer locale e gli utenti creati in
      FactoryTalk Optix Studio
      .
    • OAuth 2.0
      . Utenti autorizzati con il protocollo OAuth 2.0. 
  4. Configurare le proprietà per la modalità di autenticazione selezionata.
    Per ulteriori informazioni, vedere Proprietà di autenticazione.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal