Controlli base
Utilizzare oggetti con controlli base per implementare gli elementi dell'interfaccia utente che abilitano l'interazione con l'applicazione.
Oggetto | Descrizione |
---|---|
Visualizza il testo che descrive un elemento. | |
Inserisce e visualizza testo a runtime. | |
Incrementa o decrementa un valore numerico tramite pulsanti o tastiera. | |
Visualizza la descrizione modificabile di un elemento. | |
Visualizza un valore booleano sotto forma di un LED acceso o spento. | |
Genera eventi per eseguire metodi. | |
Imposta e visualizza un valore booleano. | |
Imposta e visualizza un valore booleano selezionandola e deselezionandola. | |
Seleziona un'opzione in un gruppo di opzioni mutuamente esclusive. | |
Imposta o visualizza un valore numerico intero compreso in un intervallo di valori possibili. | |
Imposta o visualizza un valore numerico intero compreso in un intervallo di valori possibili. | |
Visualizza i dati di data e ora in un formato di input specifico. | |
Visualizza i dati di durata. |
controllo base
Fornire un feedback