Pulsante ritardato

Genera eventi per eseguire metodi. Include un evento MouseLongPress.

Eventi

Usare questi eventi pulsante per attivare i metodi:
Evento
È generato a runtime quando
Evento MouseLongPress
Viene fatto clic su un oggetto oppure viene toccato un oggetto per il tempo specificato nella proprietà
Ritardo
.
Evento MouseClick
Un oggetto viene cliccato o toccato, quindi rilasciato.
Evento MouseDown
Un oggetto viene cliccato o toccato.
Evento MouseUp
Il clic o il tocco dell'oggetto viene rilasciato.

Esempio

Pulsante ritardato predefinito
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal