Aggiungere un Subscriber MQTT

Aggiungere un Subscriber MQTT

Configurare un Subscriber MQTT in modo da sottoscrivere messaggi al Broker MQTT su un topic definito. Se un client si sottoscrive a un topic, riceverà tutti i messaggi inoltrati dal broker per quel topic.
SUGGERIMENTO: Il subscriber può ricevere variabili da altri client
FactoryTalk®Optix
e da altri client che utilizzano il formato supportato.
  1. In Vista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MQTT
    , selezionare
    Nuovo
    , quindi selezionare
    Subscriber MQTT
    .
  2. In passare a
    Sottoscrizioni
    Subscription1
    e configurare le proprietà seguenti:
    Cartella
    Questo nodo cartella contiene variabili su cui il Subscriber copierà i valori letti dal broker.
    Argomento
    Singolo topic su un Broker a cui sottoscrivere. Il Topic è obbligatorio.
    QoS
    Qualità del servizio (QoS) MQTT, definisce la garanzia di consegna per un messaggio specifico (0, 1, 2).
    0 - Al massimo una volta (potrebbe perdere i messaggi).
    1 - Almeno una volta (garantisce la consegna del messaggio ma potenzialmente anche di messaggi duplicati).
    2 - Esattamente una volta (assicura che i messaggi vengano consegnati esattamente una volta senza duplicazioni).
Nella cartella
MQTT
della
Vista progetto
viene visualizzato l'oggetto
Subscriber MQTT
configurato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal