Errori del certificato
Errori di certificato che possono essere visualizzati durante l'utilizzo dell'oggetto browser Web.
Errori del certificato che vengono ignorati a runtime quando
Ignora errori CA non valida
è impostato su Vero
. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare un browser web.Errore | Descrizione |
---|---|
CertificateAuthorityInvalid | Certificato non firmato da un'autorità di certificazione attendibile |
Errori del certificato elencati in
Errore del certificato
. Per ignorare gli errori, selezionare Accetta il rischio e continua
a runtime.Errore | Descrizione |
---|---|
SslPinnedKeyNotInCertificateChain | Il certificato non corrisponde alle chiavi pubbliche integrate aggiunte per il nome host |
CertificateCommonNameInvalid | Il nome comune del certificato non corrisponde al nome host |
CertificateDateInvalid | Il certificato non è valido alla data e all'ora correnti |
CertificateAuthorityInvalid | Certificato non firmato da un'autorità di certificazione attendibile |
CertificateContainsErrors | Il certificato contiene errori |
CertificateNoRevocationMechanism | Impossibile determinare se il certificato è revocato |
CertificateUnableToCheckRevocation | Impossibile ottenere le informazioni sulla revoca per il certificato |
CertificateRevoked | Certificato revocato |
CertificateInvalid | Certificato non valido |
CertificateWeakSignatureAlgorithm | Certificato firmato con un algoritmo di firma debole |
CertificateNonUniqueName | Il nome host del certificato non è univoco |
CertificateWeakKey | Il certificato contiene una chiave debole |
CertificateNameConstraintViolation | I nomi DNS dichiarati dal certificato violano i vincoli di nome |
CertificateValidityTooLong | Periodo di validità del certificato troppo lungo |
CertificateTransparencyRequired | Impossibile ottenere le informazioni richieste sulla trasparenza dei certificati dal server |
CertificateKnownInterceptionBlocked | Certificato noto per l'intercettazione da parte di un'entità diversa dal proprietario del dispositivo |
certificato
Fornire un feedback