Aggiungere pagine
Aggiungere tipi di pagine e configurare oggetti figli per visualizzare diversi elementi di interfaccia.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suPaginee selezionare .
- A ciascun oggetto pagina, aggiungere una variabile ScreenId:SUGGERIMENTO: La variabile ScreenId è necessaria per la NetLogic Cambia pagina da tag che verrà aggiunta in seguito.
- InVista progetto, selezionare la pagina da modificare.
- InProprietà, in alto, selezionaree selezionareVariabile.
- Passare il puntatore del mouse sulla nome della variabile, selezionaree immettereScreenId
- Assicurarsi che il tipo di variabile siaInt32.
- Immettere un valore intero univoco e positivo.Ad esempio, immettere quanto segue per ogni pagina:Assegnazione ScreenIdPaginaValore ScreenIdScreen11Screen22Screen33
- Aggiungere elementi figli agli oggetti della pagina.Ad esempio, aggiungere un rettangolo e un'etichetta. Per ulteriori informazioni, vedere Oggetti grafici.
Fornire un feedback