Controlli dati
Utilizzare gli oggetti controllo dati per visualizzare i dati nell'interfaccia dell'applicazione. Ottenere i dati dai nodi del progetto o da un database.
Oggetto | Descrizione |
---|---|
Selezionare elementi da un elenco a discesa a runtime. | |
Selezionare elementi da una lista a runtime. | |
Visualizzare i dati in una tabella. | |
Visualizzare trend che presentano valori da una o più variabili loggate o lette in tempo reale. | |
Visualizzare il valore di variabili a due dimensioni in un grafico. | |
Visualizzare i dati sotto forma di diagramma a torta. | |
Visualizzare i dati sotto forma di diagramma a barre. |
Fornire un feedback