Ripristinare una versione precedente di un progetto

Ripristinare una versione precedente di un progetto locale o remoto.
Quando si ripristina un'operazione, il progetto sul computer locale si aggiorna in modo da includere i contenuti del commit selezionato. Il ripristino di un commit elimina in modo permanente qualsiasi commit che si è verificato dopo il commit ripristinato. Ripristinare un commit da
Cronologia versioni
.
  1. Nella barra degli strumenti principale del progetto aperto, selezionare
    Visualizza cronologia
    .
  2. Selezionare
    Select box
    per selezionare il commit e la versione del progetto da ripristinare.
  3. Selezionare
    Ripristina
    .
Cronologia versioni
si chiude e il progetto aperto include le modifiche del commit selezionato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal