Allarmi

Usare gli allarmi per indicare lo stato di un processo o di una macchina a runtime. Gli allarmi indicano che un elemento richiede attenzione o intervento, come una variabile che raggiunge un valore critico.
SUGGERIMENTO: Ad esempio, una variabile di temperatura può variare rispetto al normale valore impostato e attivare l'allarme.

Tipi di allarmi

FactoryTalk Optix Studio
comprende diversi tipi di allarmi predefiniti. Tipi di allarmi diversi attivano tipi di eventi di allarme diversi. È anche possibile creare tipi di allarme personalizzati configurando ulteriori proprietà per l'allarme.
Per ulteriori informazioni, vedere Tipi di allarmi.

Configurazione degli allarmi

Creare allarmi con tipi di oggetti allarme e istanze di oggetti allarme. Configurare il tempo di polling delle variabili per gli allarmi. Per ulteriori informazioni, vedere:
Utilizzare oggetti e widget preconfigurati per visualizzare lo stato degli allarmi a runtime. Per ulteriori informazioni, vedere:
SUGGERIMENTO: Quando un controller dispone di un server non-OPC UA, per monitorare il sistema è necessario importare le variabili del controller e fare riferimento alle variabili del controller negli oggetti di allarme. Se l'applicazione espone un server OPC UA,
FactoryTalk Optix Studio
può comunicare automaticamente con i server OPC UA tramite l'oggetto
Applicazioni
. L'applicazione legge automaticamente gli eventi di allarme esposti dal server OPC UA per visualizzare lo stato degli eventi e le informazioni sull'allarme.

Gestione degli allarmi

Utilizzare la griglia allarmi per confermare e riconoscere gli allarmi a runtime. È inoltre possibile configurare la griglia allarmi perché confermi e riconosca automaticamente gli allarmi. Per ulteriori informazioni, vedere Confermare e riconoscere gli allarmi.

Stati di allarme

In
FactoryTalk Optix Studio
, gli allarmi possono avere i seguenti stati.
Stati di allarme
Stato
Descrizione
In allarme, Non riconosciuto, Non confermato
Allarme attivo che richiede attenzione o intervento
In allarme, Riconosciuto, Non confermato
Allarme indirizzato
In allarme, Riconosciuto, Confermato
Allarme risolto
Normale
Allarme inattivo
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal