Configurare un trasferimento periodico di file tramite FTP
Combinare
FTPClientLogic
e PeriodicActionLogix
per automatizzare il caricamento e il download di file e cartelle in modo periodico e non interattivo. È possibile utilizzare la configurazione di questo server FTP per automatizzare i trasferimenti di file e cartelle tra dispositivi.- Creare la cartellaC:/FtpServere, all'interno di tale cartella, creare il filemyDocument.txt.
- ImpostareC:/FtpServercome cartella di avvio sul server FTP.
- Avviare il server FTP.
- Per utilizzare il server FTP esistente nelleLibrerie, vedere Configurazione del Server FTP e configurare i parametri di connessione al server FTP nello scriptFTPClientLogic.I file e le cartelle da trasferire sono già configurati attraversoFileTransferDownloadeFileTransferUpload.Le pagine nel progetto includono:
- Configurazione del client FTP. Consente di modificare i parametri di configurazione del client FTP. L'interruttoreOverwriteExistingItemsdefinisce se un file esistente deve essere sovrascritto.
- Trasferimento file. Mostra come connettersi e scollegare il client FTP utilizzando i metodiConnectFTPClienteDisconnectFTPCliente come scaricare e caricare utilizzando i metodiDownloadItemeUploadItem.
- Metodo di backup periodico. Consente di abilitare il download periodico di un dato file utilizzando lo scriptPeriodicActionLogic. Lo script viene configurato conPeriodimpostato a 30 secondi eActionimpostato suDownloadItem. Vedere Esempio di download.
trasferimento file
backup
Fornire un feedback