Leggere i codici operazione
Per ciascuna operazione di lettura di un tag singolo o multiplo, il controller genera un codice operazione che descrive il risultato dell'operazione.
Codice | Descrizione |
---|---|
Good | L'operazione di lettura riuscita |
BadNoCommunication | L'operazione di lettura non è riuscita a causa di un timeout (ad esempio, un timeout della connessione). Il valore di timeout è determinato dalla proprietà Timeout di un oggetto Stazione di comunicazione . |
BadCommunicationError | L'operazione di lettura non è riuscita perché il controller ha restituito un errore |
BadConfigurationError | L'operazione di lettura non è riuscita a causa di un errore di configurazione del tag (ad esempio, un indirizzo non valido) |
Fornire un feedback