Importazione di un template

Posizionare un template in un nodo nella
Vista progetto
per aggiungere l'oggetto, il tipo di oggetto o una variabile al progetto.
SUGGERIMENTO: Se il template è un oggetto grafico, è possibile trascinare l'elemento grafico dalla libreria nell'editor.
  1. Dalla barra degli strumenti principale, selezionare
    Librerie
    .
  2. (Opzionale) In
    Librerie
    , selezionare
    Configure
    e selezionare
    Mantenere i percorsi sugli elementi della libreria
    .
    SUGGERIMENTO:
    Per impostazione predefinita, se si importa un template con dipendenze, gli oggetti vengono creati nel nodo padre del template importato. Mantenere i percorsi sugli elementi della libreria consente di importare le dipendenze del template nei relativi nodi originali.
    Ad esempio, se l'opzione
    Mantenere i percorsi sugli elementi della libreria
    è abilitata, se si importano un widget che dipende da oggetti che si trovano nella cartella
    Modello
    , gli oggetti verranno ricreati nella cartella
    Modello
    .
  3. Per uno dei seguenti casi:
    • Trascinare un template dalla libreria in un nodo in
      Vista progetto
      .
    • Trascinare un template di oggetto grafico dalle
      Librerie
      all'editor o alla
      Vista progetto
      .
  4. Se il template è un tipo di oggetto, selezionare:
    • Importa come tipo
      . Aggiungere nel progetto un tipo di oggetto in base al template.
    • Importa come istanza
      . Aggiungere nel progetto un'istanza di oggetto in base al template.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal