Informazioni importanti per gli utenti
Leggere questo documento e i documenti elencati nelle altre sezioni delle risorse in relazione a installazione, configurazione e funzionamento di questo impianto prima di installare, configurare, utilizzare o manutenere questo prodotto. Gli utenti devono familiarizzare con le istruzioni di installazione e di cablaggio oltre che con i requisiti di tutti i codici, leggi e standard applicabili.
Gli Utenti accettano di rispettare (i) i termini e le condizioni del Contratto per i servizi software e cloud disponibili all'indirizzo https://www.rockwellautomation.com/en-us/company/about-us/legal-notices/software-cloud-services-agreement.html e (ii) qualsiasi termine di licenza di terze parti specifico del prodotto che possa applicarsi a qualsiasi software fornito o incorporato nei Prodotti ("Termini specifici del prodotto"), che sono incorporati per riferimento nel presente documento.
Le attività che includono installazioni, regolazioni, messa in servizio, uso, assemblaggio, smontaggio e manutenzione devono essere eseguite da personale specializzato secondo il codice di pratica applicabile.
Se questo impianto è usato in un modo non specificato dal produttore, la protezione fornita per l'impianto può essere compromessa.
In nessun evento Rockwell Automation, Inc. sarà responsabile di danni indiretti o consequenziali derivanti dall'uso o dall'applicazione di questo impianto.
Gli esempi e i diagrammi di questo manuale sono inclusi unicamente per scopi illustrativi. Dato il numero elevato di variabili e requisiti associati a qualsiasi installazione, Rockwell Automation Inc. non si assume responsabilità per l'uso effettivo in base agli esempi e ai diagrammi.
Rockwell Automation, Inc. non si assume nessuna responsabilità di brevetto rispetto all'uso di informazioni, circuiti, apparecchiature o software descritti in questo manuale.
È vietata la riproduzione del contenuto di questo manuale, totale o parziale, senza autorizzazione scritta di Rockwell Automation, Inc..
Laddove necessario, in tutto il manuale vengono usate note per rendere l'utente consapevole delle considerazioni sulla sicurezza.
AVVERTIMENTO:
Identifica informazioni su pratiche o circostanze che possono causare un'esplosione in un ambiente pericoloso, che potrebbero portare a lesioni fisiche o morte, danni alla proprietà o perdita economica.
ATTENZIONE:
Identifica informazioni su pratiche o circostanze che possono portare a lesioni fisiche o morte, danni alla proprietà o perdita economica. Le attenzioni aiutano a identificare ed evitare un pericolo e a prendere atto delle sue conseguenze.
IMPORTANTE:
Identifica le informazioni fondamentali per la corretta applicazione e comprensione del prodotto.
Queste etichette possono inoltre essere presenti sopra o all'interno dell'attrezzatura per fornire precauzioni specifiche.
PERICOLO DI SCOSSA:
possono essere presenti etichette sopra o all'interno dell'attrezzatura, ad esempio su un azionamento o su un motore, per avvisare della potenziale presenza di tensione pericolosa.
PERICOLO DI USTIONI:
possono essere presenti etichette sopra o all'interno dell'attrezzatura, ad esempio su un azionamento o su un motore, per avvisare del fatto che le superfici potrebbero raggiungere temperature pericolose.
PERICOLO DI ARCO ELETTRICO:
possono essere presenti etichette sopra o all'interno dell'attrezzatura, ad esempio sulla centralina di un motore, per avvisare della possibilità di scariche ad arco. Una scarica ad arco può causare gravi lesioni o morte. Indossare dispositivi di protezione individuale (Personal Protective Equipment, PPE) adeguati. Osservare TUTTI i requisiti Regolatori sulle pratiche di lavoro sicuro e sui dispositivi di protezione individuale (Personal Protective Equipment, PPE).
Nel testo di questo documento potrebbe essere visualizzata la seguente icona.
SUGGERIMENTO:
Identifica le informazioni utili e che possono contribuire a rendere un processo più semplice da eseguire o da comprendere.
Rockwell Automation riconosce che alcuni dei termini attualmente utilizzati nel settore e in questa pubblicazione non sono in linea con la transizione verso un linguaggio inclusivo nella tecnologia. Stiamo collaborando in modo proattivo con i colleghi del settore per trovare alternative a tali termini e apportare modifiche ai prodotti e contenuti. Vi preghiamo di scusare l'uso di tali termini nei nostri contenuti mentre attuiamo queste modifiche.
Fornire un feedback