Avviare il debug sulla macchina remota

Avviare il debug sulla macchina remota

Trasferire l'applicazione di runtime sulla macchina remota e avviare il processo di debug nella macchina di sviluppo.
  1. Per avviare il debug sulla macchina remota
  2. Dalla barra degli strumenti principale, selezionare
    Apri Soluzione .NET
    .
    Viene aperto l'editor di codice esterno predefinito.
    SUGGERIMENTO: Rockwell Automation consiglia di utilizzare Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
  3. Da
    FactoryTalk Optix Studio
    , trasferire
    FTOptixApplication
    al dispositivo target.
    Per ulteriori informazioni, vedere Trasferire un'applicazione FactoryTalk Optix.
  4. In Visual Studio, configurare e avviare il processo di debug.
    Collegare al processo con queste impostazioni:
    ConnectionType
    Predefinito.
    ConnectionTarget
    Il nome e la porta ottenuti durante l'esecuzione di Preparare il computer remoto per il debug.
    Processo disponibile
    FTOptixRuntime.exe
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal