Aggiungere oggetti grafici
Aggiungere oggetti Interruttore, Casella di selezione e LED all'oggetto Page1 dell'applicazione.
- InVista progettofare doppio clic suPage1 (type).Viene visualizzato l'oggetto Page1 vuoto nell'editor in una scheda separata.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suPage1 (type), quindi selezionare .
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suPage1 (type), quindi selezionare .
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suPage1 (type), quindi selezionare .
- Nell'editor, disporre gli oggetti in base alle proprie preferenze.
Oggetti grafici disposti

(Opzionale) Esplorare e aggiungere altri elementi grafici. Vedere Oggetti grafici predefiniti.
Fornire un feedback