ID dei nodi del progetto

Quando si salva un progetto, gli ID dei nodi del progetto non esposti tramite OPC UA possono cambiare per ottimizzare le prestazioni. Se il server OPC UA espone nodi, gli ID di questi nodi diventano fissi. Non cambiano quando si salva il progetto.

ID dei nodi personalizzati

È possibile definire ID fissi per i nodi personalizzati modificando il file
ProjectName
\Nodes\Model\Model.yaml
.
Il seguente esempio di file
Model.yaml
mostra ID personalizzati definiti per quattro variabili:
Name: Model Id: g=fb6543bf8c558b11ea2f5be225a426c0 Type: FolderType Children: - Name: Variable1
Id: g=d457b2dd5183a536fd7e00ed1de83292
Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with GUID" - Name: Variable2
Id: "s='Custom Variable 2'"
Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String spaced ID" - Name: Variable3
Id: s=CustomVariable3
Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String ID" - Name: Variable4
Id: i=12345
Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with Integer ID" - Name: Variable5
Id: 's="some"."name"'
Type: BaseDataVariableType DataType: Int32 Value: 2
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal