Griglie di log allarmi

Loggare gli allarmi in due tipi di griglie.
  • Griglia log allarmi
    . Visualizza un log degli eventi di allarme loggati in un database da un logger degli eventi, ad esempio il logger eventi allarme. La Griglia log allarmi visualizza le informazioni relative agli allarmi e allo stato degli allarmi in una tabella. Ciascuna riga della tabella corrisponde a una modifica dello stato dell'allarme.
  • Griglia log allarmi con filtro
    . Visualizza i dati loggati allo stesso modo della Griglia log allarmi, ma consente di filtrare temporaneamente gli allarmi.
Ad esempio, in una griglia di allarmi possono essere visualizzate le seguenti colonne di informazioni:
Le colonne predefinite di una griglia allarmi includono:
Colonna
Descrizione
Timestamp
Data e ora dell'ultimo aggiornamento dell'evento di allarme
Nome
Nome dell'oggetto allarme che ha generato l'evento di allarme
Variabile sorgente
Variabile monitorata
Messaggio
Messaggio associato all'evento di allarme
Attivo
= allarme inattivo
= allarme attivo
Riconosciuto
: allarme non riconosciuto
: allarme riconosciuto
Confermato
: causa dell'allarme non indirizzata
: causa dell'allarme indirizzata
Gravità
Livello di gravità dell'allarme, da 1 a 1000
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal