- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Logger
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
Creare un collegamento dinamico selezionando l'origine
Creare un collegamento dinamico utilizzando il riquadro
Proprietà
.- InVista progetto, selezionare il nodo che contiene la proprietà da impostare tramite un collegamento dinamico.
- InProprietà, passare il puntatore del mouse sopra il valore della proprietà da impostare, quindi selezionare.Aggiungi collegamento dinamico
- (Opzionale) Nel browser collegamenti dinamici, selezionareeTipo di dati coerenteper rendere non disponibili le variabili di tipi incompatibili.Ad esempio, se l'elemento padre del collegamento dinamico prevede una variabile booleana, tutti gli elementi tranne le variabili booleane verranno disattivati nel browser collegamenti dinamici.
- Selezionare un nodo che funga da origine della proprietà del valore.
- Compilare i campi visualizzati in base al nodo selezionato:
- Attributo. Selezionare l'attributo OPC UA da applicare al nodo selezionato. Ad esempio, selezionareBrowseName,ValoreoDisplayName.
- Formato. Selezionare il formato da applicare alla variabile selezionata.
- Indice di array. Selezionare l'indice di array della variabile selezionata. Questa opzione è visualizzata solo per le variabili di array.
- Indice bit. Selezionare l'indice per accedere al bit specificato della variabile selezionata.
- ScegliereSeleziona.
Il riferimento al nodo o alla variabile selezionata viene visualizzato nella proprietà. Prima della proprietà, viene visualizzato
per indicare che la proprietà contiene un collegamento dinamico.

SUGGERIMENTO:
Se il collegamento dinamico non si risolve in fase di progettazione, viene visualizzato
prima del collegamento dinamico. È possibile risolvere un collegamento dinamico a un alias Windows a runtime. Se il collegamento dinamico viene interrotto perché l'attributo collegato non esiste più o è stato spostato, viene visualizzato
prima del collegamento.


Fornire un feedback