Aggiungere un'istanza di pagina

Creare un'istanza di un tipo di pagina e modificare le proprietà dell'istanza della pagina.
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo per contenere l'oggetto della pagina e selezionare
    Nuovo
    Pagine
    ScreenName
    .
    L'istanza dell'oggetto pagina viene visualizzata sotto il nodo ed eredita le proprietà del tipo di pagina.
  2. (Opzionale) In
    Proprietà
    , impostare le proprietà dell'istanza della pagina.
    Per ulteriori informazioni, passare il puntatore del mouse sulle proprietà.
  3. (Opzionale) Aggiungere oggetti all'istanza della pagina.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal