Sincronizzare data e ora del dispositivo
Utilizzare il widget Data e ora per impostare la sincronizzazione di data e ora, del fuso orario e dell'ora per il dispositivo. Utilizzare il widget per specificare LAN o WAN come interfaccia Local Network Time Protocol.
- Sul dispositivo, aprire la pagina con il widget Data e ora.Se il progetto è stato creato utilizzando il templateOptixPanelnella pagina iniziale, selezionareImpostazioni, quindi selezionareData e ora.
- InModalità sincronizzazione, selezionare il funzionamento della sincronizzazione nel dispositivo. Selezionare uno dei seguenti:
- Automatica (Server NTP remoto). La sincronizzazione viene eseguita automaticamente tramite il server NTP remoto.
- Manuale
L'indirizzo IP del dispositivo è di sola lettura. - InFuso orario, selezionare il fuso orario del dispositivo.
- InData e ora, selezionare:
- Automatica (Server NTP remoto). Il server NTP remoto imposta la data e l'ora correnti.
- Manuale. Impostare data e ora usando il tastierino virtuale.
Se si selezionaAutomatica (Server NTP remoto).come modalità di sincronizzazione, non è possibile modificare la data e l'ora manualmente inData e ora. - InInterfacce server NTP locali, selezionare il protocollo NTP in modo che il dispositivo si comporti come un server NTP e trasmetta l'ora. Altri dispositivi possono quindi sincronizzarsi con la data e ora del dispositivo connesso. Selezionare uno dei seguenti:
- LAN. Selezionare per un dispositivo compatto con una sola porta o un dispositivo standard con due porte.
- WAN. Selezionare per un dispositivo standard con due porte.Se il dispositivo connesso è un dispositivo standard con due porte, è possibile selezionare LAN o WAN come interfaccia server NTP locale.
Le modifiche aFuso orarioeInterfacce server NTP localirichiedono il riavvio del dispositivo. - SelezionareRiavvia. Viene visualizzato
.Dispositivo disconnessoÈ necessario riconnettere il dispositivo tramite il widget FTRA. Vedere Connettersi all'accesso remoto.
Fornire un feedback