Configurare un logger degli eventi di allarme

Archiviare i log sugli eventi passati correlati agli allarmi in un database.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    DataStores
    e selezionare
    Nuovo
    Database interno
    .
  2. Passare il puntatore del mouse su
    DatabaseInterno1
    , selezionare
    Edit
    e immettere
    AlarmDB
    .
  3. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Librerie
    .
  4. In
    Librerie
    , cercare
    Alarms Event Logger
    .
  5. In
    Componenti
    , trascinare
    Logger degli eventi di allarme
    in
    Logger
    in
    Vista progetto
    .
  6. Selezionare
    Chiudi
    .
  7. In
    Vista progetto
    , selezionare
    LoggerDegliEventiDiAllarme1
    .
  8. In
    Proprietà
    , creare un collegamento dinamico tra
    Database
    e
    ProjectName
    DataStores
    AlarmDB
    .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal