Aggiungere un utente

Aggiungere utenti a
Vista progetto
o
Gestisci utente e gruppi
. Gestire gli utenti esistenti aggiungendoli a gruppi e ruoli e fornendo le autorizzazioni utente.
  1. Nella barra degli strumenti principale, selezionare
    Apri pagina dashboard
    , quindi
    Gestisci utenti e gruppi
    .
  2. In
    Utenti
    selezionare
    Aggiungi
    .
    SUGGERIMENTO: Per aggiungere utenti in
    Vista progetto
    , in
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del progetto e selezionare
    Nuovi
    utenti
    . Fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Sicurezza
    e selezionare
    Nuova
    cartella
    per aggiungere una cartella per gli utenti.
  3. In
    Aggiungi utente
    configurare le proprietà per l'utente:
    • Nome
      . Nome dell'utente.
    • Password
      . Password che l'utente deve fornire per il login all'applicazione.
    • Impostazioni locali
      . Impostazioni locali dell'utente.
    • Lingue
      . Lingua configurata per l'utente.
    • Sistema di misura
      . Il sistema di misura utilizzato per mostrare i dati all'utente:
      • Sistema internazionale di unità di misura
      • Sistema consuetudinario statunitense
      • Sistema imperiale britannico
    • Dominio
      . Identifica l'account utente
      Windows®
      locale per gli account utente collegati al dominio.
      SUGGERIMENTO: È possibile configurare le proprietà di un utente in
      Vista progetto
      selezionando l'utente e quindi modificando le proprietà in
      Proprietà
      .
  4. (Opzionale) Se vengono creati gruppi, in
    Assegna utente a gruppi
    selezionare i gruppi da assegnare all'utente.
  5. (Opzionale) Se vengono creati ruoli, nella sezione
    Assegna ruoli all'utente
    selezionare i ruoli da assegnare all'utente.
  6. Selezionare
    Aggiungi
    .
    In
    Utenti
    , vengono visualizzati i gruppi e i ruoli assegnati all'utente. In
    Gruppi
    , l'utente viene visualizzato sotto i gruppi selezionati. In
    Ruoli
    , l'utente viene visualizzato sotto i gruppi selezionati.
L'utente viene visualizzato in
Utenti
nella pagina del dashboard e in
Vista progetto
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal