Aprire un progetto remoto
Aprire un progetto remoto per visualizzare un progetto condiviso modificato da altri utenti.
Eseguire il pull delle modifiche apportate da altri utenti per vedere la versione più recente del progetto prima di incorporare le modifiche o apportare eventuali modifiche aggiuntive.
- Se è presente un progetto aperto, selezionareeProgettoChiudi progetto.
- SelezionareChiudioppure, se sono presenti modifiche da salvare, selezionareSalva e chiudi.
- InCreare un nuovo progetto, selezionareApri, quindiRemoto.
- Nella pagina iniziale, compilare:
- URL remoto. Inserire l'URL del repository remoto. Questa è la posizione in cui viene archiviato il progetto in remoto. Se l'URL non è noto, chiedere all'amministratore di sistema.SUGGERIMENTO: I nomi del progetto e del repository devono essere uguali, incluse le maiuscole.
- Percorso. Immettere la cartella sul computer locale in cui salvare e confermare le modifiche prima di eseguirne il push nel repository remoto. La posizione predefinita è. SelezionareC:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optixper passare a un percorso diverso.Sfoglia fileSUGGERIMENTO: Se si è collegati aFactoryTalk Optix Studio, non è necessario conoscere l'URL remotoo ilPercorso.Creare un nuovo progettovisualizza automaticamente tutti i potenziali repository accessibili con l'account e tutti i progetti remoti che è possibile aprire.
- SelezionareApri. "Apertura del progetto da remoto" viene visualizzato nella barra di stato e il nuovo progetto viene aperto con lo stesso nome del repository remoto.
- Nella barra degli strumenti principale, seè blu e contiene un numero, il progetto dispone di modifiche in commit nel repository remoto che è necessario estrarre in pull per visualizzare la versione più recente del progetto. Il messaggio "Modifiche remote disponibili per il pull" viene visualizzato nella barra di stato.Pull da remoto
- Selezionare. Nella barra di stato viene visualizzato il messaggioPull da remotoPull del progetto da remoto.Eventuali conflitti tra le modifiche nel repository remoto e le modifiche nel progetto locale vengono evidenziati inAnteprima pull. Le righe verdi inAnteprima pullmostrano le modifiche apportate dal repository remoto, non i conflitti.
- InAnteprima pull, espandere un conflitto evidenziato per visualizzare i valori in conflitto.
- Selezionare la versione del contenuto da mantenere:
- Modifica locale individuale. In una riga evidenziata, selezionarea sinistra.Storia locale
- Tutte le modifiche locali. In alto sull'anteprima, selezionarePorta tutto in locale.
- Modifica remota individuale. In una riga evidenziata, selezionarea destra.Cronologia remota
- Tutte le modifiche remote. In alto sull'anteprima, selezionarePorta tutto in remoto.SUGGERIMENTO: Un'icona in una riga inAnteprima pullindica:
- Esiste un conflitto tra il progetto locale e remoto.
- È stato risolto un conflitto selezionando la modifica locale o remota nella riga.
- Esiste una modifica nel progetto locale o remoto.
- È stato aggiunto un oggetto.
- È stato rimosso un oggetto.
- SelezionareAccetta e pushper accettare le modifiche selezionate oppure selezionareAnnullaper rifiutare tutti i conflitti nel progetto remoto e conservare i valori nel progetto locale.
Viene aperto il progetto e viene visualizzato il messaggio
Progetto sincronizzato su remoto
nella barra di stato.Fornire un feedback