Gestire le ricette a runtime
Utilizzare il widget dell'editor ricette per salvare una nuova ricetta, per eliminare una ricetta esistente o per applicare una ricetta sul controller.
Quando l'utente crea, modifica o carica una ricetta dal database a runtime, viene creato automaticamente un alias del nodo
Edit model
nel nodo di progetto principale. Il nodo alias ha lo stesso nome dello schema ricetta a cui fa riferimento. Finché il nodo non viene salvato, eliminato o inviato al controller, contiene una copia temporanea dei dati di ricetta creati, modificati o caricati.
IMPORTANTE:
Se l'esecuzione
FTOptixApplication
termina, il nodo Edit model
e i relativi dati vengono eliminati.Prerequisiti
- Per gestire le ricette a runtime
- Per memorizzare una nuova ricetta:
- Modificare i valori degli ingredienti.
- Nell'elenco delle ricette, inserire un nome per la ricetta.
- SelezionareSalva.
- Per eliminare una ricetta, selezionare una ricetta e selezionareElimina.
- Per applicare una ricetta sul controller:
- Selezionare una ricetta.Vengono visualizzati i valori degli ingredienti della ricetta.
- SelezionareApplica.Nella colonna destra, i valori degli ingredienti vengono caricati nella visualizzazione del controller.
- Per modificare i valori degli ingredienti nel controller, modificare i valori, selezionareSalvae selezionareApplica.I valori degli ingredienti nel controller vengono aggiornati nella colonna di destra.
Fornire un feedback