Navigare nei nodi

Navigare nel contenuto del progetto in
Vista progetto
.
  • Effettuare una delle seguenti operazioni:
  • Selezionare qualsiasi nodo in
    Vista progetto
    e iniziare a digitare il nome del nodo da trovare.
    Viene selezionata la nota corrispondente.
    SUGGERIMENTO: La ricerca dei nodi avviene verso il basso dal nodo attualmente selezionato. Se non vi sono corrispondenze, la ricerca continua dal primo nodo fino al nodo attualmente selezionato.
  • Espandere il nodo selezionato premendo
    Right arrow
    .
  • Comprimere il nodo selezionato premendo
    Left arrow
    .
  • Selezionare il nodo inferiore premendo
    Down arrow
    .
  • Selezionare il nodo superiore premendo
    Up arrow
    .
  • Selezionare il nodo selezionato in precedenza selezionando
    Indietro
    .
  • Selezionare il nodo più recente selezionando
    Avanti
    .
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo principale del progetto e selezionare
    Comprimi tutto
    per comprimere tutti i nodi e semplificare la navigazione.
  • Dividere
    Vista progetto
    in due aree che è possibile scorrere separatamente. Selezionare l'opzione
    Dividi la vista progetto
    per dividere la vista. Selezionare di nuovo
    Dividi la vista progetto
    per rimuovere la divisione nella vista.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal