Collegamenti dinamici tra alias

Quando non viene utilizzato un alias, viene creato un collegamento dinamico che utilizza un riferimento o un percorso relativo dal nodo padre al nodo sorgente.
Quando si fa riferimento alla proprietà
NodeId
, l'alias agisce come intermediario tra nodo padre e nodo sorgente.
In questo esempio, il valore del nodo
C3
è impostato utilizzando il collegamento dinamico al nodo
B2
. A sinistra, un collegamento dinamico fa riferimento a
../../B/B2
. A destra, l'alias è impostato sul nodo
C
e il collegamento utilizza l'alias e i riferimenti
{B}/B2
.
Per impostare collegamenti dinamici, utilizzare gli alias quando sono presenti il nodo sorgente del collegamento dinamico e i suoi nodi figlio:
  • A runtime. Configurare i collegamenti dinamici come nodi di sessione. Vedere Sessioni e impostazioni locali.
  • In fase di progettazione. Il collegamento dinamico può cambiare a runtime tramite logica dinamica in un widget.
Un alias può agire come scorciatoia per creare collegamenti dinamici a nodi usati di frequente. Ad esempio, utilizzare un alias come scorciatoia per non dover cercare ripetutamente lo stesso nodo sorgente. In fase di progettazione, i nodi sorgente sono raggruppati e facilmente accessibili nella finestra dei
collegamenti dinamici
. A runtime, tutto ciò che è necessario sapere è il nome alias per accedere al nodo a cui punta. Vedere Gestire gli alias.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal