Fusi orari

La data e l'ora degli eventi visualizzati negli oggetti grafici e loggati a runtime sono espresse nel fuso orario standard.
FactoryTalk Optix
supporta tre fusi orari:
  • Fuso orario UTC standard.
  • Fuso orario locale della macchina che esegue la
    FTOptixApplication
    .
  • Fuso orario di sessione supportato da applicazioni in sessioni remote.
Il formato di data e ora segue le specifiche del tipo di dati OPC UA
DateTime
.
Le proprietà dell'oggetto
BaseEventType
che gestiscono gli eventi di data e ora includono:
Proprietà
Tipo di dati
Descrizione
Ora
UtcTime
Data e ora nel fuso orario standard UTC +0.
LocalTime
TimeZoneDataType
Offset in minuti tra la data e l'ora UTC e la data e l'ora locale del dispositivo per l'applicazione. Ad esempio, su un dispositivo impostato su UTC +2, l'offset è 120 minuti. Se applicabile, l'offset può includere
DaylightSavingInOffset
.
TimeZoneOffset
TimeZoneDataType
Offset sessione di UTC +0 per la data e l'ora.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal