Impostare un intervallo di banda morta
Le proprietà della banda morta consentono di campionare variabili in relazione al loro precedente valore campionato.
SUGGERIMENTO:
Per ulteriori informazioni sulle configurazioni comuni della banda morta, vedere Configurazioni dell'intervallo di banda morta.
Prerequisiti
- Per impostare un intervallo di banda morta
- InVista progetto, selezionare un oggetto logger dei dati.
- InProprietà, impostareModalità predefinita banda mortasu:
- Nessuna. Campiona la variabile quando il valore della variabile cambia per qualsiasi quantità.
- Assoluta. Campiona la variabile quando la variazione del valore della variabile è pari o superiore al valore assoluto della banda morta.SUGGERIMENTO: Ad esempio, se il valore della variabile è 3 e il valore della banda morta è 1, la variabile viene campionata quando il valore della variabile è 4 o superiore.
- Percentuale. Campiona la variabile quando la variazione del valore della variabile è pari o superiore al valore della banda morta come percentuale.SUGGERIMENTO: Ad esempio, se il valore della variabile è 10 e il valore della banda morta è 20, la variabile viene campionata quando il valore della variabile è 12 o superiore.
- ImpostareValore predefinito banda morta.Ad esempio, se il valore è 5, il logger campiona le variabili i cui valori hanno subito una variazione assoluta o percentuale di almeno ±5 rispetto al campionamento precedente.
Fornire un feedback