Creare oggetti Motor

Creare dati dell'oggetto d'esempio Motor per popolare la lista e gli indicatori.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Modello
    e selezionare
    Nuovo
    Oggetto
    .
  2. Passare il puntatore del mouse sull'oggetto, selezionare
    Edit
    e immettere
    Motor
    .
  3. Aggiungere e configurare variabili:
    1. In
      Proprietà
      , in alto, aggiungere due variabili selezionando
      Add
      e selezionando
      Variabile
      .
    2. Rinominare le variabili passando il puntatore del mouse su ciascuna variabile, selezionando
      Edit
      e immettendo:
      • Speed
      • Acceleration
  4. Convertire l'oggetto Modello in un tipo di oggetto:
    1. In
      Vista tipi
      , fare doppio clic su
      Modello
      .
    2. Da
      Vista progetto
      , trascinare
      Motor
      in
      Vista tipi
      .
  5. Creare e organizzare le istanze dell'oggetto Motor:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella
      Modello
      e selezionare
      Nuovo
      Cartella
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sulla cartella, selezionare
      Edit
      e immettere
      MotorObjects
      .
    3. In
      Vista progetto
      trascinare
      Motor
      nella cartella
      MotorObjects
      .
    4. Creare nove istanze dell'oggetto Motor trascinando
      MotorType
      dal riquadro
      Vista tipi
      nella cartella
      MotorObjects
      nel riquadro
      Vista progetto
      .
  6. Configurare ogni istanza Motor:
    1. In
      Vista progetto
      , selezionare un Motor.
    2. In
      Proprietà
      impostare i valori delle proprietà
      Acceleration
      e
      Speed
      .
      È possibile immettere qualsiasi valore di tipo valido.
      Ad esempio, immettere:
      Proprietà
      Valore
      Acceleration
      1
      Speed
      11
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal