Fogli di stile
Utilizzare gli oggetti foglio di stile per personalizzare lo stile delle istanze e dei tipi di oggetti grafici.
SUGGERIMENTO:
I progetti possono contenere più fogli di stile. Più fogli di stile consentono di alternare stili. Ad esempio, è possibile passare tra un'interfaccia chiara e un'interfaccia scura a runtime.
Ordine di risoluzione
Se una proprietà Aspetto è impostata sul valore predefinito indicato da testo grigio, la proprietà eredita il valore da un livello superiore.
I valori delle proprietà di stile vengono risolti in questo ordine:
- Istanza oggetto. Stili di un'istanza di un oggetto grafico.Per ulteriori informazioni, vedere Modificare le proprietà degli oggetti grafici.
- Tipo di oggetto. Stili di un tipo di oggetto grafico.Per ulteriori informazioni, vedere Modificare le proprietà degli oggetti grafici.
- Stile controllo. Stili da un foglio di stile applicato a un oggetto grafico specifico. Ad esempio, uno stile applicato al controllo di un pulsante. Utilizzare la proprietàStileper applicare uno stile a un oggetto specifico.Per ulteriori informazioni, vedere Configurare un foglio di stile e Applicare uno stile di controllo a un oggetto grafico.
- Stile globale. Stili da un foglio di stile applicato a tutti gli oggetti grafici. Ad esempio, la dimensione predefinita del carattere.Per ulteriori informazioni, vedere Configurare un foglio di stile e Applicazione di uno stile globale al progetto.
Fornire un feedback