Creare un alias
Creare un alias per creare un tipo di variabile che punti a un nodo con una proprietà
NodeId
.- InVista progetto, selezionare l'oggetto o il tipo di oggetto che conterrà l'alias.
- InProprietà, selezionare, quindi selezionareAlias.SUGGERIMENTO: Alcuni oggetti possono contenere più alias. Ad esempio, è possibile aggiungere più alias a un oggetto Pannello.Viene visualizzatoAlias#inProprietà, e contiene la proprietàTipo.
- (Opzionale) Passare il puntatore del mouse sulla parte finale del nome alias, selezionaree immettere un nuovo nome per l'alias.
- InProprietà, configurare l'alias:
- Per configurare l'alias per un oggetto riutilizzabile, creare un collegamento dinamico traTipoe il nodo di riferimento relativo, quindi creare un collegamento dinamico traAliase nodo sorgente.#Dove#è il numero dell'oggetto alias.
- Per impostare l'origine in fase di progettazione, creare un collegamento dinamico traaliase nodo sorgente.#Il valore della proprietàTipoviene popolato automaticamente con un nodo di riferimento relativo.
- Per rendere l'origine impostabile a runtime, creare un collegamento dinamico traTipoe un nodo di riferimento relativo.
Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback