Creare un indicatore di velocità con relative etichette

Creare elementi dell'interfaccia utente che visualizzano le informazioni relative alla velocità di un motore selezionato.
  1. Creare l'indicatore di velocità:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      MotorSpeedPanel
      e selezionare
      Nuovo
      Controlli base
      Indicatore circolare
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sull'indicatore, selezionare
      Edit
      e immettere
      SpeedGauge
      .
    3. In
      Proprietà
      , creare un collegamento dinamico tra
      Valore
      e
      Alias
      {Motor}
      Motor
      Speed
      .
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
  2. Creare l'etichetta di velocità:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      MotorSpeedPanel
      e selezionare
      Nuovo
      Controlli base
      Etichetta
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sull'etichetta, selezionare
      Edit
      e immettere
      SpeedLabel
      .
    3. In
      Proprietà
      , impostare
      Testo
      su
      Speed
      .
  3. Creare l'etichetta del valore di velocità:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      MotorSpeedPanel
      e selezionare
      Nuovo
      Controlli base
      Etichetta
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sull'etichetta, selezionare
      Edit
      e immettere
      SpeedValueLabel
      .
    3. In
      Proprietà
      , creare un collegamento dinamico tra
      Testo
      e
      Alias
      {Motor}
      Motor
      Speed
      .
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal