Configurare il timeout di inattività

È possibile configurare un timeout in caso di mancanza di attività utente nell'
FactoryTalk Optix
. Un timeout può attivare qualsiasi evento personalizzato.
Per configurare un timeout, l'applicazione deve avere oggetti grafici interattivi. A runtime, l'inattività include la mancanza di movimenti cursore, azioni da tastiera e interazioni degli utenti.
È possibile configurare un timeout di inattività per una pagina specifica o per un'intera sessione.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal