Creare un puntatore a nodo
Creare un puntatore a nodo in
Vista progetto
per fare riferimento a un altro nodo del progetto.- InVista progetto, selezionare la cartella o l'oggetto che conterrà la variabile.
- InProprietàcreare un collegamento dinamico al nodo a cui puntare.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- (Opzionale) espanderePuntatoreANodoe completare le proprietà seguenti:#
- Tipo. Il tipo di nodo target del puntatore a nodo.
- Classe nodo. Per uno dei seguenti casi:
- Istanza
- Tipo
- Qualsiasi
- (Opzionale) InProprietàselezionare, selezionareDisplay namee immettere il nome visualizzato.
- (Opzionale) InProprietàselezionare, selezionareDescrizione, quindi immettere la descrizione.
Fornire un feedback