Aggiungere una lingua delle impostazioni locali a un dizionario di localizzazione
Aggiungere le lingue delle impostazioni locali a un dizionario di localizzazione in modo da poter modificare la lingua visualizzata per un'applicazione a runtime.
- InVista progetto, espandereTraduzionie fare doppio clic su un dizionario di localizzazione.
- Nel dizionario di localizzazione selezionareAggiungi impostazioni localinella vistaTabella traduzioni.
- InSeleziona nuove impostazioni locali, selezionare una lingua delle impostazioni locali, quindi selezionare.
- InNuove impostazioni locali aggiunte, per aggiungere le impostazioni locali agli oggetti visualizzati, selezionareSì.
Viene visualizzata una nuova colonna per le impostazioni locali.
Fornire un feedback