Configurare presentation engine

Aggiungere un presentation engine nativo o un presentation engine web al progetto.
SUGGERIMENTO: Ogni progetto può contenere un singolo presentation engine nativo e un singolo presentation engine web. Se il progetto viene eseguito con il modulo edge computing integrato (1756-CMEE1Y1), aggiungere un presentation engine web ed eliminare il presentation engine nativo.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto finestra.
  2. Selezionare una delle opzioni seguenti:
    • Per creare un presentation engine nativo, selezionare
      Nuovo
      Presentation engine nativo
      .
    • Per creare un presentation engine web, selezionare
      Nuovo
      Presentation engine Web
      .
    • Per eliminare un presentation engine, fare clic con il pulsante destro del mouse su un presentation engine e selezionare
      Elimina
      .
  3. (Opzionale) In
    Proprietà
    , modificare le opzioni del presentation engine.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal