Sviluppare un'interfaccia utente generata automaticamente
Sviluppare un'interfaccia utente compilata automaticamente con elementi grafici in base alle proprietà degli oggetti nella cartella Modello.
NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
UIGeneratedFromModel.zipEsempio di applicazione


Prerequisiti
- Scaricare, estrarre e copiare le immagini nella cartella.ProjectName/ProjectFiles
- Per sviluppare il progetto
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.

Selezionare
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiungere un dispositivo client.
Esegui
Fornire un feedback