Note sulla versione di FactoryTalk Optix
Visualizzare le funzioni del sistema, i requisiti di sistema e le note delle applicazioni per i progetti di visualizzazione.
FactoryTalk®Optix™
è una piattaforma di visualizzazione che accelera la produzione di valore con tecnologie moderne, progetti innovativi e trasferimento modulare. FactoryTalk Optix
offre nuovi livelli di collaborazione, scalabilità e interoperabilità per realizzare la visione di HMI. I workflow abilitati da cloud consentono la collaborazione in qualsiasi momento e da qualsiasi punto con tracciamento delle modifiche e gestione delle versioni incorporati.L'integrazione con
FactoryTalk Remote Access
garantisce un accesso sicuro per l'installazione, la risoluzione dei problemi e l'aggiornamento da qualsiasi posizione e dalla versione opzionale di Editor web di FactoryTalk Optix Studio
. Definire un'applicazione Applicazione FactoryTalk Optix
mediante potenti principi di programmazione orientata agli oggetti e oggetti moderni e reattivi, senza dover specificare le dimensioni di visualizzazione. FactoryTalk Optix
offre estensibilità e supporto OPC UA senza precedenti in fase di progettazione e a runtime tramite API C# integrate. Utilizzare l'emulatore integrato o trasferire l'Applicazione FactoryTalk Optix
.Le note sulla versione di
FactoryTalk Optix
contengono le seguenti sezioni:Fornire un feedback