Visualizzare più allarmi attivi per un oggetto

A runtime, se lo stesso allarme viene attivato ripetutamente, il widget
Griglia allarmi
visualizza l'evento di allarme più recente. Utilizzare il branching per visualizzare più allarmi attivi per lo stesso oggetto allarme.
Nel widget
Griglia allarmi
, vengono quindi visualizzati e devono essere confermati e riconosciuti tutti gli allarmi attivi per lo stesso oggetto allarme. Gli eventi degli allarmi non si verificano quando le variabili tornano allo stato normale nel controller.
Rockwell Automation
consiglia di eseguire un branching quando un progetto richiede un controllo rigoroso e un conteggio degli allarmi. Ad esempio, utilizzare i branching nei processi di produzione per prodotti soggetti a certificazione, come ad esempio i prodotti medici.
  1. Nella parte superiore di
    Vista progetto
    , selezionare il nodo di progetto principale .
  2. In
    Proprietà
    , espandere
    Configurazione allarme
    , quindi in
    Branching abilitato
    , selezionare
    Vero
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal