Configurare un evento su transizione di intervallo
Attivare i metodi se il valore di una variabile o proprietà di un oggetto è all'interno o all'esterno di un intervallo specifico.
- InVista progetto, selezionare un oggetto o una variabile.
- InProprietà, fare clic con il pulsante destro del mouse su una variabile o su una proprietà e selezionare .SUGGERIMENTO: Se necessario, selezionareper aggiungere una variabile.
- InEventi, daTransizione, selezionare:
- Dentro (esclusivo)
- Fuori (esclusivo)
- Dentro (inclusivo)
- Fuori (inclusivo)
ElementoDescrizioneIntervalloTransizione del valoreEsecuzione del metodo - Impostare la proprietàDa.SUGGERIMENTO: È possibile immettere il valore di soglia o aggiungere un collegamento dinamico al valore soglia. Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Impostare la proprietàA.SUGGERIMENTO: È possibile immettere il valore di soglia o aggiungere un collegamento dinamico al valore soglia. Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Accanto aVariableTransitioned, selezionare.
- Selezionare un metodo:
- Per i metodi globali, espandereComandi.
- Per i metodi locali, espandere i nodi che espongono metodi (ad esempio, un nodoGrigliaDatiespone un metodoAggiorna) o espandere il nodo relativo a una specifica NetLogic.
- (Opzionale) Se il metodo richiede argomenti, espandere il metodo e impostare gli argomenti.
- (Opzionale) Selezionare ulteriori metodi.
Fornire un feedback