Creare un repository remoto per un progetto
Creare un repository remoto per abilitare la collaborazione con più utenti su un progetto.
- Creare un repository remoto vuoto con gli strumenti forniti dal provider di controllo versione supportato.IMPORTANTE: Il repository remoto non può contenere file, compresi i fileREADME,.gitignoreeLICENSE.
- Crea un progetto iniziale con nome uguale al repository. Vedere Creare un progetto da una posizione remota.IMPORTANTE: I nomi del progetto e del repository devono corrispondere, incluse le maiuscole.Per i progetti GitLab, assicurarsi che ilFactoryTalk Optixnome del progetto, il nome del progetto GitLab e lo slug del progetto GitLab corrispondano, compresa la maiuscola.
Fornire un feedback